This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P -具有 ESP32的 ZNP 主机接口

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P, CC2652PSIP, Z-STACK, CC2652R7, CC2652P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1374912/cc2652p-cc2652p---znp-host-interface-with-esp32

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352PZ-stackCC2652R7、、 SysConfig

工具与软件:

Hai、

我们计划制作一个具有 CC2652P 的 Zigbee 网关作为 ZigBee 协调器(ZNP)、并且 esp32将使用具有 ZNP 的 UART 进行通信。

我提到了 ZNP 文档。

但是、您是否有用于微控制器以便在 ZNP CC2352p 中进行通信的库或驱动程序?

此致

Bose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bose、

    [报价用户 id="557982" url="~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1374912/cc2652p-cc2652p---znp-host-interface-with-esp32 ]CC2352p

    -我们没有 CC2352p、您是指 CC2652P 还是 CC1352P?
    我认为我们没有得到官方支持的 esp32库。  

    如果您需要 Wi-Fi 支持、可联系 Wi-Fi 团队/thread (与以下 https://e2e.ti.com/f/1/t/931004/类似)

    我们在 CC2652R7和 CC2652PSIP 上有大量受支持的 Z-stack 示例、请参阅已下载的 SDK 示例以获取详细列表。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosemani:

    您可以参阅 监控和测试 API 并参考 Zigbee Linux 网关主机Zigbee2MQTT 解决方案以获得更多指导、但 TI 没有提供直接示例用于与 ZNP 连接的微控制器。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex Hai、

    抱歉、是它的 CC2652P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Ryan、

    我参考了这些。 我们已经在基于处理器的网关中使用了 cc2652p7和 Zigbee2mqtt。

    现在我要寻找微控制器解决方案。

    谢谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bosemani、

    参阅上面的第一篇文章、我们确实提供了 UART 的代码示例、您可以使用 ZNP 来实施这些示例、但您可能需要弄清楚如何自行将 CC2652P7与第三方微控制器连接起来。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex Hai、

      您能否共享该示例代码的链接。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bosemani、

    在两个位置可以找到示例代码、首先通过以下路径在您下载的 SDK 中:  

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_23\examples\rtos\LP_CC2652PSIP\drivers (您可以在其中找到 uart2callback 和 uart2echo 项目)

    或者

    如果打开任何项目 SysConfig、转至 UART2并找到  示例  为您打开本地网页的超链接、该网页介绍了如何设置和使用 UART2驱动程序。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFocS9ZEoD-jZKUBiSuc-Q__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_ZSTACK_MODULE__BSEc4rl__LATEST 

    CC1352P-2 LaunchPad 示例 与 CC2652P 二进制兼容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex Hai、

      我想有些沟通有误。 我不查找 UART 示例。  

    我正在寻找一个库、用于对 运行 ZNP 示例的 CC2652P7的数据包进行编码和解码。

    要遵循此序列: 链接 (ESP32将是主机处理器)

    此致  

    Bose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bose、

    以下是 TI 提供的资源:

    您可以在开发自己的 EPS32主机解决方案时将这些作为参考。

    此致、
    Ryan