This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:ZigBee OTA

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, LP-CC2652R7, CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1376800/cc2674r10-zigbee-ota

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:LP-CC2652R7、CC2652R7

工具与软件:

大家好、团队成员:  

 OTA Academy 指出:"仅 LP-CC2652R7或 LP-CC1352P7-4"支持片上 OAD"。  

但我看到 zc_ota_server 正在与 CC2674R10配合使用。  

->您能否确认 Academy 还适用于 CC2674x10?  

谢谢

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    正确、更常见的是、CC13x4/CC26x4器件不存在 Zigbee OTA 客户端。

    未来可能存在这些标准、但与此同时、可以根据以下标准来实施:

    • CC13x2/CC26x2 Zigbee OTA 客户端示例
    • CC13x4/CC26x4 BLE OTA 片上示例

    您是否可以考虑使用 CC2652R7?
    由于需要更多的闪存、是否需要 CC26x4?

    谢谢!
    Toby