This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:USB 枚举失败/无时钟

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1377967/cc2531-failed-usb-enumeration-no-clocking

器件型号:CC2531

工具与软件:

因为我从未听说过使用外部振荡器的消息、所以我已切换回了使用带有负载电容器且连接到引脚22和23的32MHz 晶体。  通电后、芯片始终会与笔记本电脑(窗口)进行枚举、无论是否处于复位状态。  枚举为"未知 USB 设备:设备描述符请求失败。"  我无法通过 cc 调试器连接至 CC2531、所以芯片应该没有加载任何代码(出厂时新鲜)。  当我探测到晶振线路时、没有时钟信号、我怀疑就是问题所在。  是否有关于原因的任何建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    通常、尝试直接探测时钟线可能无法正常工作、因为使用示波器探头加载时、会中断晶体电路。 无论如何、在启动时未加载软件的任何情况下、晶体都不应处于使用状态。 重置时、16MHz RCOSC 将会运行、我认为您必须通过软件切换到32MHz XTAL:

    我将开始查看电路的其他部分、以找出无法与 CC 调试器连接的根本原因。  

    BR、

    周杰