This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:重现时钟丢失复位

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1377440/cc2630-reproducing-a-clock-loss-reset

器件型号:CC2630

工具与软件:

已部署器件遇到问题、它会报告 RESET_src=5 (即时钟丢失检测)。 我们知道、在电力相当糟糕的站点上、大量设备上都在发生这种情况。 我怀疑还有一个合并症,在没有明显原因的情况下触发意外的软重置(我们不使用 PRCM : WARMRESET. WR_TO_PINRESET)、但这很难证明、因为不涉及该寄存器的同一个错误也会清除 PRCM:WARMRESET.WDT_STAT。

困难是,我从来没有在一个受控的环境中复制这些。  我现在要做的是使上述任何一种情况发生由于不良的电源条件。 我是否 可以通过某种方法将这一点连接到一起? 简单地使用直流电源进行欠压处理是没有任何成功的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    CC2630具有欠压检测功能。 我希望您在检测掉电之后、才会干扰晶振的工作。 我想、如果电源噪声足够大、您可能会违反上电和下电压压摆率:

    这可能会导致未定义的 状态、但我不确定这会 导致您看到的情况。  

    周杰