This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如果 Zigbee 3.0路由器加入 Zigbee R20坐标、则路由器可以##39;t 帮助新节点加入网络。

Guru**** 2927410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1376010/cc2652r-if-zigbee-3-0-router-joined-into-a-zigbee-r20-coordinate-the-router-can-t-help-new-node-to-join-into-network

器件型号:CC2652R

工具与软件:

与此 Zigbee 3.0路由器关联的新节点、且该路由器将 Update-Device 发送到 Trust-Center、并  使用"ZigbeeAlliance09"对 Update-Device 命令进行加密。 但 R20协调不能接受  使用 "ZigbeeAlliance09"加密的 Update-Device 命令。

在"ZDSecMgrDeviceJoinFwd"中、代码应按此方式进行固定

ZStatus_t ZDSecMgrDeviceJoinFwd( ZDSecMgrDevice_t* device )
{
 ....
 APSME_TCLinkKeyNVEntry_t TCLKDevEntry; // fixed by luoyiming 2024-06-18
 ....
 APSME_SearchTCLinkKeyEntry(TC_ExtAddr, &found, &TCLKDevEntry); //load the key data, fixed by luoyiming, 2024-06-18
 ....
 if ( ( zgApsLinkKeyType == ZG_GLOBAL_LINK_KEY ) && ( (found == FALSE) || (TCLKDevEntry.keyAttributes != ZG_VERIFIED_KEY) ) ) // Link-key is invalid, fixed by luoyiming 2024-06-18
 {
     req.apsSecure = FALSE;

    // send and APSME_UPDATE_DEVICE request to the trust center
    status = APSME_UpdateDeviceReq( &req );
 }



....

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aries:

    感谢您的报告。

    您是否   在 ZR 示例上复制了最新 SDK (7.41.00.17)中描述的问题?

    如果是、您可以共享监听器日志吗?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 7.41.00.17中仍然存在该问题、该版本的 SDK 未修复任何 Zigbee 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是、您能共享监听器日志吗?

    您能否提供嗅探器日志?

    我将对此进行调查、并在5个工作日内提供下一次更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试设置  zgApsAllowR19Sec = true ?