This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:HAL_SYSTEM_RESET ();?在哪个头文件中

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1383058/cc2652r7-in-which-header-file-is-hal_system_reset

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

我以前使用过 SysCtrlSystemReset()、但它通常不起作用

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 HAL_SYSTEM_RESET()在中定义 \source\ti\ti\ti154stack\apps\coprocessor\mt\mt_sys.c

    但是、鉴于使用的定义、我不确定这是否会有很大帮助:

    /*! Reset by using DriverLib supplied function */
    #define HAL_SYSTEM_RESET() SysCtrlSystemReset()

    在所有情况下、当尝试复位时、请确保调试器已断开、因为调试器将阻止器件复位。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢