This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:使用 TI 示例来连接现成的 Matter 器件

Guru**** 2588195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1384318/cc2652p-use-ti-example-to-connect-off-shelf-matter-device

器件型号:CC2652P

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户的应用是 Matter RCP。 我是否可以使用 Raspberry PI + RCP (CC2652P)连接现成的 Matter 器件进行演示?

 尝试之前、我需要获取哪些信息?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我以前尚未尝试过此功能、但 这应该可以遵循 Matter 核心规范中详细介绍的 Matter 调试流程。

    1. 需要 拥有"现成 Matter 设备"的设置代码。  设置代码通常与器件产品一起提供。
    2. 需要验证设备上的 DAC (设备证明证书)。 调试器(RPi + RCP)需要访问 DCL (分布式合规分类账);这可能需要互联网连接(至少要获取 DCL 的快照以供本地使用)。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    除了 Toby 的建议外、您还应遵循 Matter Fabric 构成 SLA 、并了解兼容性将取决于 用于构建和控制 Matter Fabric 的第三方工具(例如 connectedhomeip 的 chip-tool)的限制。

    此致、
    Ryan