This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:我应该将哪个 IC 用于线程中继器应用?

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1384319/cc2652p-which-ic-should-i-use-for-thread-repeater-application

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC2674P10

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户的应用是 wifi 路由器+线程中继器。 我认为 当 WIFI soc 进入睡眠模式时,NCP 可以保持线程连接。

CC2652P7可以实现 NCP。 是建议的吗? 或使用 CC2674P10的建议? 原因是什么?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果只需要一个 Thread NCP 角色、但对应用扩展没有太大的要求、那么 CC2652P7没问题。  CC2674P10附带更多的闪存和 RAM、但成本更高。  TI OpenThread Github 支持这两种器件。  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    从编译结果中、只有 ot-NCP-MTD 和 ot-NCP-FTD、而不是仅 NCP。

    这两个结果的 RAM 大小均接近 CC2652P7的最大 RAM 大小152KB。

    如果客户需要更大的 RAM 尺寸、则应选择 CC2674P10。  

    我的理解是正确的吗?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MTD:超小型 Thread 设备

    FTD:完整线程器件

    FreeRTOS 堆大小 可进行配置、以允许使用更多应用程序或以其他方式进行配置。  CC1352P1/CC2652P1由此构建仅使用81KB RAM 的 ot-NCP-MTD.out 映像。

    此致、
    Ryan