This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZNP 为不安全的重新加入设备发送休假

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1385979/cc2652p-znp-send-leave-for-unsecured-rejoin-devices

器件型号:CC2652P

工具与软件:

我在使用 ZNP 时遇到一些问题
首先、在最终器件上的数据请求过程中、ZNP 上没有 MAC ACK、但在同一时间段内、另一个器件正常运行?可能是导致此、的原因

由于丢失的 Mac ack 设备启动了不安全的重新加入、但 ZNP 没有像往常一样传输密钥、而是继续启动休假 REGING=1、

为什么会发生这种现象以及我如何解决它?谢谢

e2e.ti.com/.../0xCA36_5F00_rejoin_5F00_fail.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jia:

    这是一种奇怪的行为。  您使用的是哪个版本的 SimpleLink F2 CC13X2/CC26X2 SDK、并且您是否对 ZNP 固件进行了任何更改?  重新启动或恢复出厂设置 ZNP 是否可以改善行为?  ZED 是否也是 SimpleLink 器件以及您是否能够修改其固件?

    与0xBF36相比、ZNP 在向0xCA36发送 MAC ACK 时遇到的困难要大得多。  ZNP 不应传输用于重新加入的密钥、但可能需要 ZED 发出设备声明、而这不会发生。  该测试中的节点之间的距离是多少?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLink F2 CC13X2 / CC26X2 SDK 是5.20 ,除了一些网络表参数,没有其他任何修改。端件是硅实验室 MG22我们也开发,他离网关约8米,有一个电幕。 值得一提的是、现场环境中有100多个 WiFi 网络。我们找到了避免这种情况的方法。 如果此设备再次启动安全重新加入、则可以成功重新加入