This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531F128

Guru**** 2901760 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1389681/cc2531emk-cc2531f128

器件型号:CC2531EMK

工具与软件:

您能否提供 CC2531-F128 zigbe 软件狗和驱动程序的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 sowmya:

    请下载 Z-Stack v3.0.2、此处提供了预编译资源:

    CC2531ZNP-Without-SBL.bin: \Projects\ZStack\ZNP\CC253x\dev
    ccxxxx_usb_cdc.cat/.int:\Components\hal\target\CC2530USB\USB\drive

     CC2531EMK 采用 CC2531F256、因此所有预构建版本仅适用于该版本的器件。  需要进一步的用户开发来支持其他闪存版本。    SWRC088提供了其他 CC USB 固件库和示例

    此致、
    Ryan