This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:OpenThread RCP 示例代码?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1390228/lp-cc2652rb-openthread-rcp-example-code

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RB

工具与软件:

在那里,我是回到这个党,在一个更长的休息。 原主题为: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1102043/lp-cc2652rb-openthread-rcp-firmware-needed

我想构建一些用于 CC2652RB 的 RCP 固件文件 

我找不到任何 OpenThread 示例?

有一些"TI 15.4 Stack"选项? 这是新的命名吗?

然后这就是。  https://github.com/TexasInstruments/ot-ti 

那么这个示例文件夹中包含的是 RCP 应用吗?

我不知道。。 这里有不同芯片支持模式的表格。

发现 CC2652RB 无法执行 MTD 或 FTD 时?

设备 RCP MTD FTD
CC2652R X
CC2652RB X
CC2652P X
CC2652RSIP X
CC2652PSIP X
CC2652R7 X X X
CC2652P7 X X X
CC2674R10 X X X
CC2674P10 X X X

但我 不久前是否曾在 CC2652RB 上运行过此类配置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试编译 ot-ti rcp 示例将显示以下主题中描述的错误消息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1263021/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-github-sdk-build-errors

    是否有机会在云 CCS 中编译此代码? 如果是、是否有某种文档? =)

    谢谢您、BR Sascha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sascha Ehlers、

    您注意到、我们将 OpenThread 移动到了 GitHub、并从最新的 SDK 本身开始折旧、您可以通过管理 dev.ti 上的 SDK 版本来查看旧版本的 OpenThread:

    我们仍在更新 OpenThread 内容、但从现在起将在 GitHub 上。

    我可能需要联系以了解具体细节、但 CC2652RB 不支持 MTD/FTD 的一个原因是闪存限制(至少在最新的 OpenThread 更新中是如此)。  

    您并不打算在云 CCS (最新的 SDK)中编译最新的 GitHub 代码、但您可能能够使用旧的 SDK。

    您使用的是 Windows、Mac 还是 Linux?  

    谢谢!
    Alex F