This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:对于200个节点 Zigbee 网络、建议的 MAX_RTG_ENTRIES 值?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1392759/cc2652p-recommended-max_rtg_entries-value-for-200-nodes-zigbee-network

器件型号:CC2652P

工具与软件:

 网络大小为200时、是否有建议的 MAX_RTG_ENTRIES 值? 网络由32个路由器和168个终端设备组成、要实现稳定的网络、应使用什么值?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钟淑阳、

    我想我们可以首先使用200作为最大值进行测试(请注意、有两种类型的表、一种较大、另一种较小、阈值为255)、然后对其进行下调以查看性能是否下降、但中央应保持200 (或更大)的大小。  

    谢谢!
    Alex F