This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:为什么 GitHub 上最新版本的 ot-ti 中的 CLI 示例删除了 tirtos_main.c? 不支持 tirtos 吗?

Guru**** 2930390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1390789/lp-cc2652r7-why-did-the-cli-example-in-the-latest-version-of-ot-ti-on-github-delete-tirtos_main-c-does-it-not-support-tirtos

器件型号:LP-CC2652R7

工具与软件:

为什么 GitHub 上最新版本的 ot-ti 中的 CLI 示例删除了 tirtos_main.c? 不支持 tirtos 吗?
我要使用的示例是温度传感器、但温度传感器使用的是 tirtos。 有人能给我一些建议吗?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gasen:

    我希望你做得好。 从 GitHub 来看、CLI 示例现在使用的似乎是 freertos 而不是 tirtos;在这种情况下、您可能需要迁移您的项目。  

    谢谢!
    Alex F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这是否意味着如果希望温度传感器使用最新的 openthread 协议、则必须使用 FreeRTOS? 我是否仍可以使用 tirtos?

    谢谢!

    Gasen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gasen:

    如果要使用最新的开放式线程协议、则必须将温度传感器迁移到 FreeRTOS、以便与 CLI 配合使用。您可能能够将旧版本的 ot-ti CLI 与 tirtos 一起使用、但这不支持最近版本中的新功能。  

    谢谢!
    Alex F