This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:Thread 的射频测试

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1394280/cc2652p-rf-test-of-thread

器件型号:CC2652P

工具与软件:

您好!  

如何评价 Thread 射频性能? 与 Zigbee 相同、因为它声明使用相同的 PHY。

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    可以、因为 Thread 和 Zigbee 使用相同的802.15.4 PHY。

    谢谢!
    Toby