This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:射频范围测试报告/文档

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, RF-RANGE-ESTIMATOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1392486/cc2651r3sipa-rf-range-test-report-document

器件型号:CC2651R3SIPA
Thread 中讨论的其他器件: RF-RANGE-ESTIMATOR

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户想 知道 TI 是否有关于 CC2651R3SIPA (尤其是 Zigbee)的射频范围测试报告。

此外关于 RF-RANGE-ESTIMATOR、  在"选择芯片和数据速率"一项中、请帮助查看哪些设置适用于 CC2651R3SIPA+Zigbee。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    CC2651R3SIPA 没有具体的范围测试报告、但范围估算器工具仍可使用。

     LAUNCHXL-CC2651R3SIPA 天线的效率为60-70%  

    预计距离在114m 至165m 区域内;有关此距离估算的参数、请参阅下文。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。^^