This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:参考手册- SWD 和放大器;闪存

Guru**** 2928250 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1394746/cc2340r5-reference-manual---swd-flash

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

你好

我正在查找 CC2340R5的参考手册。

我正在创建编程解决方案并要使用 SWD 接口、我需要知道的寄存器位置  

- ARM SWD 接口

-闪存控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件全名: CC2340R52E0WRHBRQ1

    此芯片是否从内部时钟开始?

    或:

    它是否需要外部48 MHz 晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、器件使用内部 RC 振荡器启动。
    对于 SWD 接口、请参阅用户指南中的存储器映射和调试子系统一章。
    https://www.ti.com/lit/pdf/swcu193

    此致