This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:最大输出电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1396286/tps551892-q1-maximum-output-current

器件型号:TPS551892-Q1

工具与软件:


开奖记录

此降压/升压稳压器的最大输出电流是多少? 数据表中规定电感器电流限制为8A。
但是、我们只想确认一次。

我是否可以知道必须考虑的确切值是多少?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    感谢您联系我们。 我是否可以知道应用程序的用途?

    在降压模式(Vin>Vout)下、最大输出电流等于平均电感器电流、即典型值8A、最小值7A。

    在升压模式(Vin<Vout)下、最大输出电流取决于最小输入电压、最大输入电流(等于平均电感器电流、 典型值为8A、最小值为7A)、效率、最大输出电压。 Ioutmax = Vinmin*7A*EFF/Voutmax。

    您可以提供您的输入/输出规格、然后我将为您计算基准值。

    此致

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    这是 IC 需要从11.1V 至12.6V 的电池输入生成12V 电压。
    系统负载要求为3A。 数据表显示、效率大约为98%。 通过计算、输出电流接近6.04A。
    对于我们的应用来说似乎足够了。

    非常感谢您的帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    很高兴听到。 我是否可以知道这是什么类型的电池以及12V 的供电用途? 我很少听说这样的电压轨。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开奖记录

    其为锂离子电池、标称电压为11.1V、完全充电电压为12.6V。 调节后、12V 电压将提供给系统中的不同传感器和执行器。