This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:SWD 初始化序列

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1394793/cc2340r5-q1-swd-init-sequence

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: SEGGER

工具与软件:

"CC23xx SimpleLink 无线 MCU"-  技术参考手册

( SWCU193 - 2023年4月)

第429页的状态-章节:

8.1.5引导时的调试和活动 SWD 连接
只要一个长序列的位通过边沿进入 SWDIO 引脚、SWD 调试端口就会被激活
SWDCK 引脚。 在除 RESET (但包括 SHUTDOWN)之外的所有器件电源状态下均可检测该序列
名为 IceMelter 的模块和 SWD 连接状态将保持、直到:

问:"长序列"是什么意思。

是否有特定的模式?

它需要多长时间?

我尝试访问 SWD -但 CC2340R5-Q1没有反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我对迟交的答复表示歉意、并已就"漫长的过程"一事向我的同事提出意见。 我明天会回应 EOD。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:  

    您在使用什么调试器?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    我正在使用我自己的系统-我们的编程器会创建 SWD 帧、但 CC2340R5-Q1未响应任何 SWD 命令。

    要打开 SWD 端口、必须缺少一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    遗憾的是、我们仅支持 Segger J-Link 和 XDS110来对器件进行编程/调试。 您必须咨询调试器/程序设计器的制造商以获得支持。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    在"RM - Section 5.3.1 Physical Interface - IT (RM -第5.3.1节物理接口- IT)"中说明:

    完成调试探针的物理连接后、必须将配置序列从调试探针发送到
    目标器件启动与 SW-DP 的有效 SWD 连接。 无效序列不会唤醒器件
    退出关断模式。 传输序列并建立 SWD 连接后、立即进行通信
    启用调试访问点后、可以通过将 DBGSS 置为有效来提醒引导代码。 DBGCTL[1]
    SWDSEL 位、在引导代码中持续监控该位。 调试探针必须断开连接
    从调试探针向目标器件发送断开连接序列

    您能和我分享一下"配置顺序"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我认为该序列不会公开发布。 我已经联系了一些同事、以便为您提供更多信息。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我认为我们应该从 E2E 论坛和电子邮件中讨论这个问题、以便我们可以更好地为您提供支持。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我没有通过电子邮件收到您的反馈、但我有更新。 SWD 是公开的、我们实现了以下规范: ARM 调试接口架构规范

    此致!

    Nima Behmanesh