This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P 是否可以在 Thread 和放大器上同时运行;Zigbee?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1405837/cc2652p-can-cc2652p-work-matter-over-thread-zigbee-concurrently

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

工具与软件:

我们希望拥有一个具有单个 CC2652P 的 Linux 主机、以使 Matter over Thread 和 Zigbee 同时工作。 TI 是否支持此类应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、YK、

    您是指网关 Thread RCP + Zigbee ZNP 解决方案、还是指 Matter 终端设备+ Zigbee 终端设备。  无论哪种方式、TI 的 SimpleLink 器件目前都不支持这种做法。  一个显著的差距是两者的构建环境、因为 TI 的 Thread/Matter 存储库是使用 FreeRTOS + GCC 构建的、而 Z-Stack 仅位于通过 TI-RTOS7 + TI-clang 编译的 SimpleLink F2 SDK 中。  还有一个问题、就是使用支持 Thread/Matter 和 ZNP 堆栈的 DMM 解决方案、在这种情况下、由于映像大小、只能合理考虑 CC2674X10。  因此、我认为拥有两个 SimpleLink 器件、每个协议对应一个、是更可行的设计选项。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即将 推出网关 Thread RCP + Zigbee ZNP 解决方案。 总之、您已确认、即使对于 CC2674X10、也不支持此功能。 我们会考虑使用两个芯片或其他供应商的解决方案。 谢谢。