This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 ZBOSS 和 OTA 特性

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1407030/cc2340r5-about-the-zboss-and-ota-feature

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

 您好!  

DSR-3P-ZBOSS、由 DSR Corporation 提供|德州仪器 TI.com

ZBOSS 已宣布支持 TI CC2340。

我已发送邮件至 DSR 以请求更多信息 、但没有回复。

请帮助检查以下项目:

1.使用 ZBOSS 时 DSR 会给它充多少电

2. ZBOSS 是否具有 OTA 功能来更新固件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1. CC2340R5上的 ZBOSS 解决方案将作为 SimpleLink F3 SDK 的一部分免费提供。

    2. ZBOSS 确实提供 OTA、但 CC2340R5解决方案的初始发行版在可用示例中尚不包含 Zigbee OTA 支持。

    CC2340R5 ZBOSS 堆栈计划包含在 SimpelLink F3 SDK v8.30中(2024年第三季度末)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    谢谢。 我会让我的客户了解您提供的信息。