This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:应用问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1404427/cc2652p7-application-issues

器件型号:CC2652P7
Thread 中讨论的其他器件:CC2652PZ-STACK

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助查看 CC2652P 原理图文件。

本设计为 BT 和 Zigbee 使用共享天线。 请帮助确认以下问题:
1.如果其中一个功能不使用,可以在软件中将其关闭以降低功耗。
2.仅使用 Zigbee 和关闭蓝牙功能可以降低多少功耗?
3.是否有 GPIO 分配文档以及哪些 GPIO 可以配置为中断引脚?


e2e.ti.com/.../CC2652P7-Schematic_5F00_20230919.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    您是否了解 动态多协议管理器 解决方案?

    1.可以。可以使用 DMMSch_setBlockModeOn API 阻止一个堆栈的运行。
    2.这在很大程度上取决于每个堆栈设置和应用操作、但您可以通过 SWRA625 应用报告查看预期的 Z-Stack 功耗测量值。
    任何 GPIO 都支持中断功能、并且可以为大多数外设进行配置、更多信息请参阅 数据表 TRM。

    我已 向硬件专家通知您的原理图审阅请求、您还可以将设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以进行审核。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的答复。
    您是否收到原理图检查的任何结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我目前正在查看原理图、但您能否正式提交它进行设计审阅、以便我们可以在系统中进行跟踪? 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    1.对于5dBm 射频前端、更改匹配电路以匹配 LP-1352P7-4参考设计(https://www.ti.com/lit/zip/swrc373)上的射频前端。

    2.对于20dBm 射频  前端、请使用 www.ti.com/.../SWRC380射频前端

    3.由于此设计包含20dBm 前端、因此请严格遵循#3的布局。 确保包含屏蔽层并使所有匹配电路尽可能靠近射频引脚。 任何偏差都可能导致二次和三次谐波出现故障。

    按钮