This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:IEEE 802.15.4传输仅发生一次

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1409602/launchxl-cc1352p-ieee-802-15-4-transmission-only-happens-once

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

我正在研究一个使用 IEEE 802.15.4进行数据包传输的项目。 系统在计时器回调中发送数据包、该回调被确认为重复执行(通过 LED 切换器)。 不过、只发送第一个数据包、不会再进行传输。

以下是我的代码的关键部分:

void timerCallback (Timer_Handle 句柄、int arg)

   //准备数据包
   packet[0]= pair_ID;  
   packet[1]= jopy_ID;
   packet[2]=(uint8_t)(seqNumber >> 8);
   packet[3]=(uint8_t)(seqNumber++);
   
   //将数据包加载到命令中
   rf_cmdIeeTx.pPayload =数据包;
   RF_cmdIeeTx.startTrigger.triggerType = trig_now;
   RF_cmdIeeTx.payloadLen =有效负载长度;

   //传送数据包
   RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdIeeETx、RF_PriorityNormal、NULL、0);

   GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_GLED);
}

我已经尝试过RF_runCmdRF_postCmd、但都没有解决问题。 该传输仅发生一次。

什么因素可能导致重复传输失败?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经找到了问题的解决方案:RF_runCmdRF_runScheduleCmd在我的计时器回调中将重复传输从切换到已启用。