This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:中断时帧挂起不正确

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1401513/cc2652r-frame-pending-incorrect-when-interrupted

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

工具与软件:

借助 CC2652R 和 simplelink 6.41.00.17、我们看到了以下内容

从图中可以看出、当重新发送被该传感器接收到的数据包(双方都尝试 TX)中断时、TI 会回复错误的帧等待、导致休眠 ED 关闭其接收器。

这可能是因为在移动数据包进行传输时、而不是在 TX 完成时、srcmatch 卸载中的挂起会被清除。

可以在斑点中修复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在最新的 CC2652R SDK 上运行该测试吗?
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    其中可能已修复了15.4 Stack 库中的问题。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了7.40和7.41、两者都没有解决。

    我注意到7.41中的源代码中有一些相关的更改(但我在 changelog 中看不到关于它们的任何更改!) 但是、这些都没有帮助。

    从7.41.00.17开始:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从在 TI Launchpad 上运行的 TI 示例开始分享复制步骤?

    这是 Zigbee 示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ZNP。

    复制它的最简单方法是:

     - 增加 Mac 重试次数,以增加从 ZED 丢失 ACK 的可能性。

     -放置几个 ZED 传感器在20-30 LQI 的距离

    -设置常规轮询控制(例如10分钟)

    -让监听器运行

    理想情况下、ZC 将错过来自 ZED 的 MAC ACK (例如、由于冲突)、这将说明这一事件序列。

    我们每天会获得1到2个传感器网络、其中 ZED 位于大约20-40 LQI 附近

    我们已确认原因。 当 ZC (ZNP)在一个中断的发送过程中、帧等待不会被发送。 帧等待(通过 srcmatch 卸载到硬件)可能会在数据包出队以进行传输时清除、而不是在 txComplete 应有的状态下清除。 在所有其他情况下、帧挂起是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享这些详细信息。

    通常、blob/lib 修复程序将在接下来的1-2个 SDK 中修复。

    器件是否从该状态中恢复? 似乎在下一个轮询周期中、器件仍会轮询 ZC。

    我将向我们的 Z-Stack rnd 团队提交请求单。

    将在5个工作日内更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZED 在下一个 Data Req (MAC Poll)周期时正常。 然而、这种情况也有机会重复。

    我们使用的一个 ZED 对于触发重新连接具有高灵敏度(似乎是三个失败周期)。  只要这种重复的可能性很小、就可能发生。 我们认为它在车队中得到了观察。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、我已经向我们的 Z-Stack rnd 团队提交了 TT、并将在5个工作日内更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有听到。

    不过、我认为此处有足够的细节供堆栈开发人员进行研究。 我现在不能提供时间表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有,我已经在我之前提交的 TT 再次询问。