This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存编程器:flash-programmer-2-1.8.2

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1411998/flash-programmer-flash-programmer-2-1-8-2

器件型号:闪存编程器
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我需要 flash-programmer-2-1.8.2、因此我已将其下载到 Windows PC、但当我运行以安装 flash-programmer-2-1.8.2时、我会收到一条错误消息"NSIS Error、error launching installer"

请帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您的 Windows 操作系统版本是什么?  附近是否有任何其他 PC 系统可供您测试和比较? 是否可以在重新安装之前卸载所有闪存编程器资源?  是否考虑过改用 Uniflash?  我不熟悉手头的错误、并且它似乎与 Windows 问题有关、您可以考虑向 Microsoft 社区寻求其他支持。

    此致、
    Ryan