This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650数据包扶手支持?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510, CC2500, CC2650, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1412401/cc2650-cc2650-packet-handring-support

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2500CC2652R、CC2510

工具与软件:

CC2650的 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 是否支持类似于 CC2500的数据包处理的硬件? 
如果是、请告诉我如何使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、俊之

    IEEE PHY 定义了它自己的大小和格式的数据包前置放大器、同步字以及与 CC2500专用射频不兼容的 CRC。  但是、CC2650允许自己的专有射频 、它的"命令定义了与 CC110x、CC111x、CC112x、CC120x、CC2500和 IAR 兼容的灵活数据包处理 和 CC251x 器件、以及支持其他传统模式。  我建议您进一步研究可用的 CC2650射频示例、但值得一提的是、如果使用 SimpleLink CC13XX/CC26XX F2 SDK 评估 CC2652R (或类似变体)解决方案、您将获得更大的支持。  此外、您将了解到使用 Smart RF Studio 7 来进一步评估 CC2650和 CC2500之间的简单射频通信、从而证明您的无线电配置是正确的。  我记得之前在 CC2652R 和 CC2510之间执行过此操作的一个实例、

    此致、
    Ryan