Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
工具与软件:
我的 CC2652P 坐标将 APS_DUP_REJ_entries 设置为100。 路由器每10毫秒发送一个数据包。 当坐标接收到256个数据包时、它将暂停接收一段时间。 这将导致坐标丢失数据包。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Aries:
您是否观察到 APS_DUP_REJ_entries 与接收暂停之间的关联? 如果是、是否尝试减小 DEFAULT_APS_DUP_REJ_TIMEOUT 和 DEFAULT_APS_REJ_TIMEOUT_INCREMENT 进行补偿? 需要每10ms 发送一次哪些数据包内容、这是否包括重复数据包。 由于这似乎是一个8位计数限制、我们应专注于减少协调器传入的处理压力。
此致、
Ryan