This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:有关最大 APS 数据长度和源路由字段的一些问题。

Guru**** 2589235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1415608/cc2530-some-question-about-max-aps-data-length-and-source-routing-filed

器件型号:CC2530

工具与软件:

如我们所知、 启用 NWK-Encrypt 的网络中的最大 APS 数据长度为82字节。  最大 APS 数据长度以 "afDataReqMTU"计算。 当数据帧的 APS 数据为82字节时、其 PHY 长度为127字节。 但是、如果该数据帧由启用了源路由的设备发送、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于源路由功能引入了额外的字节、因此最大 APS 有效负载应相应地减少相同数量。

    源路由字节包括:

    1. 中继计数:1字节
    2. 继电器索引:1字节
    3. 继电器列表:变量

    因此我们希望 APS 有效负载最大字节为82 - 1 - 1 - sizeof (中继列表)。

    如果中继列表大小配置了上限阈值、则已知源路由导致的 APS 有效负载大小的最大减小量。

    谢谢!
    Toby