This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Zigbee 和放大器;线程论坛

Guru**** 2585305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1418632/zigbee-thread-forum

器件型号:CC2430
主题中讨论的其他器件:CC2530

工具与软件:

我想使用 CC2430、在没有 ZigBee 堆栈的情况下与 CC2530进行通信、只是简单的通信。  

CC2430或 CC2530是否可以用作协调器或器件?  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是:CC2430是否可以与 CC2530通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蒋国忠

    我希望你做得好。 我们可以使用 SmartRF Studio 7来快速测试两个器件是否可以相互通信、我并不是碰巧同时拥有这两个器件。 您需要匹配同步字才能让他们相互交谈。  

    但是、不推荐在新设计中使用 CC2430。  

    谢谢!
    Alex F