This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:OTA 库代码

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1416442/cc2652r7-ota-library-code

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

在何处查找 CC2653R7的 OTA 库代码?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desti Syuhada、

    我希望你做得好。 我想问您要查找哪种类型的 OTA? (BLE、Zigbee?)。  

    以下主题可以解答您的问题: https://e2e.ti.com/f/1/t/1376800/

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    相同。 以及如何使用 TI 入门应用从我的手机上上传.hex 文件来连接 MCU cc2652r7? (示例代码、项目 zero - ble)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Desti Syuhada、

    我已向 BLE 专家通知此主题、他们应该能够很快为您提供帮助。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desti、

    感谢您的咨询。

    我建议查看我们的培训材料: 增强型低功耗蓝牙无线下载(OAD)基础知识。

    您可以查看 SDK 文件夹下的 OAD 示例(simple_peripheral_oad_offchip、_onchip、persistent_app):\examples\rtos\LP_CC2652R7\ble5stack。 此外、您还可以在以下位置找到 mcuboot 项目:\examples\nortos\LP_CC2652R7\mcuboot

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。 如果我创建一个工程并正常运行、那么我需要创建新版本或更新固件。 是否有任何存储器范围可用于更改、或者它是如何工作的?

    谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (特定地址)存储在闪存中、或者如何存储?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传并更新新固件后、我可以选择每次要使用的地址(或固件)吗? 或者、如果我更新了固件、旧固件将自动更换为新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desti、

    您在这里从事什么类型的 OAD? OAD 片上片外双映像? 您可以在我提供的链接中查看彼此之间的差异。 这些链接还提供了每个链接的闪存结构。

    对于第二个问题、MCUbootloader 将选择更新版本、并且将替换/覆盖旧映像。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    好的、明白了! 非常感谢您的帮助、David。

    此致、  

    详细信息