This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:调试过程-处理时间

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1408230/cc2674p10-commissioning-process---processing-time

器件型号:CC2674P10

工具与软件:

您好!  

我有一个关于使用 "网络转向"命令在 Zigbee 上进行配置的过程的问题。  执行此命令时、应用程序将被完全阻止、并且所有应用任务不再在介于之间的不同时间段内执行 350和550ms . 目标是减少此时间。  

在分析过程中,我们发现:  

  • 当定期提出调试请求并且不存在控制器时、Zigbee 堆栈仍会每次使用相同的初始化时间、而不与控制器进行任何实际交换。
  • 针对每个请求系统地重复初始化阶段。

它让我有3个问题:  

  1.  即使没有控制器、使用网络转向命令进行调试的预期处理时间是否为400 ms?  
  2. 在应用程序定期启动该命令的情况下、是否有办法减少在该例程中花费的时间(先初始化一次、然后跳过)? 或者是否必须重复所有步骤?
  3. 最后、根据文档中> 12.5 Network Steering Procedure (非网络节点的网络转向过程)、  
    (https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/plugins/simplelink_zigbee_sdk_plugin/1.60.00.14/docs/zigbee_user_guide/html/zigbee/developing_zigbee_applications/z_stack_developers_guide/z-stack-overview.html#commissioning)有一些可配置参数。 减少处理时间的一个想法是 禁用辅助通道(仅在主通道上搜索)。 您会推荐它吗?  

谢谢!

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    请参考正确的文档、此处是 TI Resource Explorer 提供的最新 Z-Stack 用户指南。  您当然应该移除辅助通道组、减少主通道组中扫描的通道数量、并可能减少 BDB_DEFAULT_SCAN_DURATION (未测试)。  请注意、这些更改将降低在附近识别开放 Zigbee 网络的可能性。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的反馈、我现在提供更多信息。  

    • 移除辅助通道不会对调试时间有太大影响。
    • 图37。  不在网络上的节点的网络转向过程会 使您认为交换密钥等需要更长的时间。 然后查找网络。 但是、  使用网络转向命令时、无论是否找到网络、调试时间都是相似的。

    我们也尝试了以下操作:  

    • networkStateNV == ZDO_INITDEV_RESTORED_NETWORK_STATE :在这种情况下 调用 ZD447State App_Restore ()以恢复以前的网络  
      • ZDOInitDeviceEx()(368 ms)
      • zgInitItems()(210ms)
      • zgInitItems()(155毫秒)
    • networkStateNV != ZDO_INITDEV_RESTORED_NETWORK_STATE:默认设置网络参数  
      • ZDOInitDeviceEx()(401毫秒)
      • zgInitItems()(210ms)
      • NLME_InitNV ()(80、71 ms)
      • NLME_SetDefaultNV ()(92、5ms

    如您所见,ZDOInitDeviceEx()函数是调用 Zstackapi_BdbStartCommissioningReq ()函数时出现延迟的主要原因。  更特别的是,它主要是由于某些子功能的执行,如 zgInitItems ()、 ZD4.72 App_Restore State ()、 NLME_InitNV ()、和 NLME_SetDefaultNV ()。

    这些功能似乎是在调试期间系统执行的、即使未检测到开放网络也是如此。 这就引出了几个问题:

    1. 为什么即使网络不可用也要执行这些操作? 例如、如果器件尚未连接到网络、为什么我们需要恢复或重置网络设置? 这似乎在我们尝试扫描开放网络时引入了不必要的延迟。

    2. 是否有可能在调试环境中优化这些功能的执行? (它们位于 bdb.c 中)

             例如、通过添加自身的执行条件(仅在还原现有网络或初始化新网络时运行这些条件)?         通过修改  ZDOInitDeviceEx (delay、x)内的延迟参数

    此致

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 这样做是为了恢复自上次执行网络转向以来可能已更改的 NV 设置、例如信道和 PanID。
    2.  如果客户确信不会更新 NV 项目、则可能会减少在启动时调用 zgInitItems 的次数。  他们还可以进一步评估对扩展延迟长度的更改、并确定它是否影响 ZR 正确加入网络的能力。  非易失性(NV)子函数是列出的唯一客户无法修改的 API、因为它们驻留在源代码中。

        // Only delay if joining network - not restoring network state
        extendedDelay = (uint16_t)((NWK_START_DELAY + startDelay)
                  + (OsalPort_rand() & EXTENDED_JOINING_RANDOM_MASK));

    此致、
    Ryan