This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:用于监听802.15.4数据包的固件

Guru**** 2909930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2533, CC1354P10, CC2430, CC2531, CC2540, CC2544, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1418870/lp-em-cc1354p10-firmware-for-sniffing-802-15-4-packets

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10CC2430、CC2530、 CC2531、CC2533、 CC2540CC2544UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我读取到 Packet Sniffer 2软件包含可将 CC13xx Launchpad 用作捕获器件的固件。 资料来源: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AO525QEvDWGf0TPTLk9NqQ__simplelink-devtools__FUz-xrs__LATEST 

但我 无法确定 哪个固件用于 CC1354P10芯片。 这是我在固件文件夹中看到的内容。

目录:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware


模式 LastWriteTime 长度名称
------- --- ---
-a--- 2014年6月12日2:39 PM 10089监听器 FW_CC2430.hex
-a--- 2014年6月19日10:07 AM 8501监听器 FW_CC2530.hex
-a--- 2014年6月19日10:07 AM 23190 sniffer_FW_CC2531.hex
-a--- 2014年6月19日10:07 AM 7935 ciffer_fw_cc2533.hex
-a--- 2014年6月19日10:07 AM 28449 Sniffer_FW_CC2540.hex
-a--- 2014年6月12日2:39 PM 24235 ciffer_FW_CC2540_UART.hex
-a--- 2014年6月19日10:07 AM 48002监听器 FW_CC2540_USB.hex
-a--- 2014年6月19日10:07 AM 26053 ciffer_fw_cc2544.hex
-a--- 2014年6月12日2:39 PM 6857 ciffer_fw_ccxx10_usart0_alt1.hex
-a--- 2014年6月12日2:39 PM 6857 ciffer_fw_ccxx10_usart1_alt2.hex
-a--- 2014年6月12日2:39 PM 1397 ciffer_fw_ccxx11.hex

有人能帮忙吗?

我使用的是 PackSniffer 版本2.18.1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balaji Srinivasan、

    首先在"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\Sniffer_FW\bin"中找到固件文件、然后使用 UniFlash 将其刷写到您的 Launchpad。  

    一旦器件使用 Sniffer_FW 进行闪存、然后打开 SmartRF 数据包监听器2、就应该能够检测器件!

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的回应。 我现在知道我 安装了较旧的监听软件的版本2 (名称中没有编号2)。  现在我已 从 https://dr-download.ti.com/secure/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-r3ewsc0OIX/1.10.0/SmartRF_Packet_Sniffer2_1.10.0.zip 安装了 Smart RF 数据包监听器2 、但 我 在建议的文件夹中仍未看到 CC1354的固件。

    这是我看到的。

    目录:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\Sniffer_FW\bin


    模式 LastWriteTime 长度名称
    ------- --- ---
    D------- 2024年9月30日 下午12:40 cc1312lp
    D------- 2024年9月30日 下午12:40 cc1312r7lp
    D------- 2024年9月30日 中午12:40 cc1352p1lp
    D------- 2024年9月30日 中午12:40 cc1352p2lp
    D------- 2024年9月30日 中午12:40 cc1352p7lp
    D------- 2024年9月30日 中午12:40 cc1352r1lp
    D------- 2024年9月30日 中午12:40 cc13x0lp
    D------- 2024年9月30日 下午12:40 cc2652r7lp
    D------- 2024年9月30日 中午12:40 cc2652rblp.
    D------- 2024年9月30日 中午12:40 cc26x0lp
    D------- 2024年9月30日 中午12:40 cc26x2r1lp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Balaji Srinivasan、

    我查看了支持的器件列表、看上去好像列出了 CC1354P10、所以遗憾的是、此器件没有固件可用于通过数据包监听器2来监听数据包。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    好的。 感谢您的检查。 那么我认为这一说法需要更新。 我 在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AO525QEvDWGf0TPTLk9NqQ__simplelink-devtools__FUz-xrs__LATEST 上找到它 

    SmartRF 数据包监听器2包括以下组件:

    • PC 工具(SmartRF 监听器助手)、用于配置捕获器件并与之通信
    • 启用的固件 CC13xx 或 CC26xx Launchpad 作为捕获器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Balaji Srinivasan、

    我将联系负责网站相关内容的团队解决此问题、并明确表示当前并非所有 cc13xx 和 cc26xx 器件都受支持。

    谢谢!
    Alex F