This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:终端器件/路由器可切换运行时

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1424790/cc2652p-end-device-router-switchable-runtime

器件型号:CC2652P

工具与软件:

尊敬的先生/女士、是否有办法获得单一对象代码、通过复位、器件处理两个 ZigBee 器件之一?

或者、我们是否必须使用两个应用程序映像对2652处理器进行编程、然后选择要在运行时区域复制哪一个?

 你有什么例子吗?

非常感谢

BR

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉您好!

    或者我们是否必须使用两个应用程序映像对2652处理器进行编程、然后选择要在运行时区域复制的是哪一个?

    -我相信我们可能必须走这条路,因为终端设备不能路由流量,因此不能成为路由器。  

    有关使用 ZigBee 设置设备的更多信息、请参考我们的 SLA/培训: ZigBee 基础项目开发(TI.com) 

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好。我的主板是由两个不同的处理器构成 的、另外一种解决方案是从处理器包含两个 CC2652目标代码:终端设备和路由器。  不知何故、在归档时、要求使用这两个对象之一对 CC2652处理器进行编程。

    你怎么看?

    TI 是否提供完整的文档来串行刷写 CC2652处理器?

    当然、一些 C 源代码会很棒!

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉您好!

    [报价 userid="539675" url="~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1424790/cc2652p-end-device-router-switchable-runtime/5462853 #5462853"] Alex、您好!我的板是由两款不同的处理器组成的、另一种解决方案是 从处理器持有两个 CC2652目标代码:终端设备和路由器。  不知何故、在应用中、将要求使用这两个对象之一对 CC2652处理器进行编程。[/QUOT]

    -这应该能够工作,作为启动时,你可以切换"映像"设备正在使用, IE 映像1是终端设备,映像2是路由器!  

    SDK 中有一个双映像部分、此处提供了 片上 OAD BIM (双映像)的链接—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK Z-Stack 用户指南7.40.00文档

    谢谢!
    Alex F