This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652RB + CC2592范围问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652RB, CC2592, TIDC-CC2650-CC2592-EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1417492/cc2652rb-cc2652rb-cc2592-range-problem

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件: CC2592、SysConfig、 Z-STACK

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

最近、我基于 CC2652RB + CC2592芯片构建了一个 ZNP、尝试使用 SDK 7.41从 CCS 12.8.0中编译 ZNP 示例。 构建 ZNP 十六进制文件之后、当我通过无线电板闪存进行尝试时、Zigbee 网络的覆盖范围非常小。 我想知道 SDK 中用于实现同样功能的正确示例文件是哪一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthick D、

    我只想再次确认您是否已由我们的硬件团队对您的 PCB 设计进行了审查?  

    此外、对 ZNP 示例是否进行了任何更改、或者该更改是否或多或少与基线示例工程相关?

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们还没有自行开发硬件、而是从供应商处购买。 关于 ZNP、我们未在示例中进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Karthick D、

    在 SysConfig 中、您是将电路板设置从默认值(基于 LaunchPad)修改为供应商版本吗? 或者、该供应商是否与 LaunchPad 上的电路板设置完全匹配/使用相同的电路板设置?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthick D、

    您需要在引脚上启用 PA (TX 启动)和 LNA (RX)、以便由 CC2592管理它们、默认情况下不这样做示例可能会导致射频性能降低。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道、我应该使用最新的 7_41_00_17 SDK 中的哪个示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthick D、

    我们需要协调器、路由器还是终端设备? 我通常推荐光/开关 ZigBee 项目。

    谢谢!
    Alex F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    您应该参考 《Z-Stack 用户指南》的"调试射频输出调试"部分、但是您不是将这些 CC2652RB 引脚连接到 CC2592、这与 TIDC-CC2650-CC2592-EMK 中描述的方式类似

    此致、
    Ryan