This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:寻找适用于智能家居自动化的最佳 Matter/Thread 控制器

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1424453/cc2652p-looking-for-best-matter-thread-controller-for-smart-home-automation

器件型号:CC2652P

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
美好的一天!
我们启动了一个全新的"智能家居自动化"实体、正在寻找理想的无线通信控制器。 请查看以下要求、并告知我们您的反馈。
要求:
技术:无线
平台:Matter
协议:线程
应用:智能家居自动化
应与 Wifi、BLE 兼容。
  请您为我们的应用推荐最合适的控制器。 如果您需要任何进一步的信息、请告知我。
              提前感谢!
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathap Bonthu、

    参考 TI Matter 页面、应该适合 CC2674x10器件、因为它支持 Matter、Thread 和 Wifi。

    Matter |德州仪器 TI.com

    低功耗2.4GHz 产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您询问的控制器是 Matter OTBR 吗? 或者、您正在询问有关 RCP SoC 的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathap Bonthu、

    更正了我的上一份陈述、我们将 CC2674x10和 CC33xx 器件(双芯片解决方案)一起用于 Matter + WIFI。  

    谢谢!
    Alex F