This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:无法联网

Guru**** 2753955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2591, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1427451/cc2530-cc2592em-rd-unable-to-network

器件型号:CC2530-CC2592EM-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2591CC2530、CC2592、 Z-STACK

工具与软件:

嗨团队、

我们最初使用购买的 CC2530+CC2591开发板、可用于联网和通信。
在新版本中、我们将放大器芯片替换为 CC2592并使用官方推荐的电路: www.ti.com/.../CC2530-CC2592EM-RD
在软件中、我还对相应的 EN 引脚 OBSSEL4 -> OBSSEL0进行了修改

原始电路图和新电路图仅在 EN 引脚上有所不同。
原始电路引脚:P1_1->PA-IN、P1_4 -> LAN_EN、P0_7 -> HGM。
电流电路引脚:P1_1->PA-IN、P1_0 -> LAN_EN、P0_7 -> HGM。
然后、他们就无法构建网络。 如果移除 CC2592的偏置电阻器以阻止其正常工作、该网络将再次工作、但距离将非常接近、约为10cm。
如果添加 CC2592、将完全无法联网、这很奇怪。 我不知道原因是什么。

谢谢和最好的问候、

Jiahui