This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:关闭/打开电源后无法恢复 Matter 网络信息

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1429381/cc2652p-matter-network-information-cannot-restore-after-power-off-on

器件型号:CC2652P

工具与软件:

您好!

我们使用 rcp 项目作为我们的网关来提供 Matter 服务。 在我们的测试中、rcp 在关闭/打开电源后不会恢复网络信息。 如何解决该问题?

SDK:6_40_00_13.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimi:

    当您说"关闭/打开电源"时、您是指为 RCP 本身供电吗? 或整个网关供电?

    网络信息由主机设置、因此、如果此信息的存储在主机上不是持久的、则主机可以设置新的网络信息(实际上会导致您观察到"关闭/打开电源后无法恢复网络信息")。

    例如、在 chip-tool 上、默认情况下、它将指向/tmp 以获取网络信息。 但可以将其更改为指向永久位置、例如/usr。
    可以在中更改此设置  Matter/examples/chip-tool/config/PersistentStorage.cpp 在 getFileName 函数中指向/usr 而不是/tmp。
    您最终会看到的相应文件名是 chip_tool_config.alpha.ini 和 chip_tool_config.in

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们所说的"关闭/打开"是指对网关进行下电上电、其中包括对 RCP 进行下电上电。 在 Raspberry Pi 上测试 Matter /OTBR 时、我们也看到了相同的行为。 如果这与 getFileName 函数中的/tmp 文件夹有关、我们将再次进行检查和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改 chip-tool 后、Matter/OTBR 可以立即保留网络和器件信息。 谢谢托比!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到,感谢确认 Yikai!