This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:闪存编程器2.

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1430225/cc2652p-flash-programmer-2

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:CC2652R

工具与软件:

我第一次使用程序"flash programmer 2"

我已将新固件下载到"download"目录。

它会在哪个目录中复制我的文件、以便在"Connected devices"选项卡中显示这些文件

感谢你的帮助

Didier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Didier、您好!

    很遗憾、我不理解您的要求。  您能否提供演示该问题的屏幕截图?  默认安装位置为 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2、Connected Devices 选项卡使用 XDS 文件夹来识别连接和器件类型、但不会复制任何用户文件。   例如、所示图像中 CC2652R 的设置存储在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\CONFIG\XDS\board_config\XDS110.dat 中。

    此致、
    Ryan