This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:需要获取 ZigBee 堆栈

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1429162/cc2340r5-need-to-get-the-zigbee-stack

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

好的、很抱歉向全世界发布这篇文章、但我没有与应用工程师进行任何联系。  我已经提交了  SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-ZigBee-SDK 开发人员堆栈的请求、它仍处于挂起状态。  我们已经构建了5个原型板、F/W 开发现在处于静止状态、等待 ZigBee 堆栈。  如果对我们对该软件的需求有任何疑问、我们可以通过预先购买完整卷的器件来证明严重性、但我们需要 SDK 才能使其正常工作。  随附、请查看我们的原型板图片。  请提供套件。  

谢谢你

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonny:

    我很高兴看到您投资使用了 CC23XX Zigbee 解决方案、很抱歉您遇到此延迟。   SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-ZigBee-SDK 解决方案是一个预发布版本、由于 CC23XX Zigbee 解决方案将正式包含在  计划于2024年10月31日发布的下一个公开 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 版本中、TI 已进一步推迟向用户授予访问权限。  此更新包含多处 Zigbee 栈错误修复、并且 Zigbee 器件的总体稳定性更高。  您是否能够等待此 SDK 更新上线?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    非常感谢您的答复。  10月31日即将结束、所以没有问题!  我还有一个问题、我的硬件和固件工程师在中国。  如果我必须获得向她发送 SDK 的权限、请告诉我。  如果不允许这样做、我将在美国完成 F/W 开发。   

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公共 F3 SDK 及其未来的更新在 TI.com 上全局提供。  询问他们是否可以访问现有的 F3 SDK 资源

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  只是检查一下软件包是否会在今天进行更新。  如果是、它将是什么版本?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布后、版本将是 F3 SDK v8.20。 我认为目前尚未在线交付、但该计划仍将在今天结束时更新。

    此致、
    Ryan