This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:未使用 RF 线路

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1434085/cc2538-rf-lines-unused

器件型号:CC2538

工具与软件:

开奖记录

在未使用 RF_P 和 RF_N 的射频收发线路的情况下、对于这些引脚是否有设计建议、或者我们可以将其保持悬空?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    这不是我们评估过的用例、如果 无线电不可能进行传输、那么我认为可以不端接输出。  

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个关于在没有 RF 的情况下使用 CC2538的疑问。
    在我们不使用射频应用的情况下、我们仍然可以使用 CC2538上的其他协议(SPI、I2C、UART 等)正确开发应用。 基本上可以用作非射频微控制器吗?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    是的、这应该没有问题。 您只需使射频内核时钟保持门控(断电)。

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认。