This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:配置问题

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1435078/cc2640-config-issues

器件型号:CC2640

工具与软件:

TI 射频 CC2640/2652、我们遇到了一些射频配置方面的问题。 您能安排技术人员协助提供支持和解答吗?
特别是配置数据表示的物理量和特定数值?

CC2640 500K 配置

CC2640 100K 配置

CC2652

CC2652 1M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张平、您好!

    我希望你做得好。 上述数据 HWREG (####、####);可以通过访问 memmap 并引用数据来找到、您可以通过搜索"memmap"在 SDK 中找到其。  

    谢谢!
    Alex F