This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPApin 不匹配

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1441174/cc2651r3sipa-cc2651r3sipapin-mismatch

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

您好!

根据下面的报告、我注意到 CC2651R3SIPA 数据表上的引脚编号不匹配

我在 EVB 原理图中检查过、发现 VDDS_PU 引脚存在的引脚编号为38、而不是39。

您是否确认 EVB 原理图正确?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmelo:

    原理图正确。 我将提出一个更正引脚图的请求。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Bun