This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ADC 的输入电阻和采样保持电容

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1443198/cc2530-input-resistance-and-sample-and-hold-capacitance-of-the-adc

器件型号:CC2530

工具与软件:

尊敬的先生:

您能告诉我 CC2530中 ADC 的输入电阻和采样保持电容吗?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    输入电阻可在数据表的"ADC 特性"部分中找到、为方便起见、下面将进行复制:

    没有为 Σ-Δ ADC 指定采样电容器值。  

    BR、

    周杰