This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:接收器灵敏度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1443295/cc2530-receiver-sensitivity

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的先生:

您能告诉我、 为什么接收器灵敏度要求为-85dBm (根据注释)[1]? 我看不到接收器灵敏度和注释1之间的关系。

注意[1]: 接收到的射频信号的中心频率与本地振荡器频率之间的差异。

Zigbee 非常适合远距离传输、但-85dBm 绝对是非常高的值、会导致非常短的距离传输。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您联系我们。  

    你们提出了一个很好的问题、我同意数据表在这一点上可能会误导大家。 我认为在整个数据表更新中缺少"[1]"相关内容、但该内容应参考 Zigbee 规范。  

    针对您的问题、

    下面是阅读这一行的方法:  

    • TA = 25°C、VDD = 3V 且 fc = 2440 MHz 时的接收器灵敏度为 -97 dBm (典型值)和-92dBm (max)。
    • 在整个器件的工作范围(TA =–40°C 至125°C、VDD = 2V 至3.6V、fc = 2394 MHz 至2507 MHz)内、最大灵敏度为-88dBm。
    • Zigbee 规范的要求  -85dBm 灵敏度(即该器件符合要求)

    根据注释"接收到的射频信号的中心频率与本地振荡器频率之间的差异"、这实际上适用于 频率误差容差-请注意、基准位于括号之间。 正如您提到的、这与灵敏度没有关系。  

    我会向团队报告这些发现、以便我们将来可以改进数据表。  

    感谢您的理解、  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请再说一条信息-如果您要开始新项目、我也建议您考虑使用较新的器件、例如 CC2340R5。  

    我很高兴在此主题上进一步为您提供帮助、  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复和有关新器件 CC2340R5的更多信息。  

    祝你度过美好的一天!

    John