This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:报告 Z-Stack 中消息大小过大和碎片化的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1448790/cc2674p10-reporting-issues-with-large-message-size-and-fragmentation-with-z-stack

器件型号:CC2674P10
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

工具与软件:

您好、 Ryan、

出于好奇心、我想知道是否有关于为什么在 Z-Stack 中以这种方式实现此功能的任何更新?

提前感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abderrahman:

    很抱歉、上一个主题没有得到进一步处理、因为研发团队没有回复我的问题、您 制定了有效的解决方法。  我会再次咨询研发团队、了解详情。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zigbee 研发团队认为、您的 权变措施对于所述的用例而言应足够了。 由于您只处理 bdb_repReport、因此在尝试 以相同方式发送其他碎片数据包时可能会遇到问题。 但是、  在这些情况下、可以使用相同的解决方法、在这些情况下、您可以查找绑定条目并使用其中的地址。  这是 Z-stack 中的一个漏洞、可能是一项微不足道的工作、因此我对何时在 F2 SDK 中解决这一问题没有任何预测。

    此致、
    Ryan