Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
工具与软件:
我一直在抱怨我的终端设备一直与我的协调器断开连接、已经决定尝试使用 TI 提供的协调器、以可能降低不同销售商出现实施错误的风险。 但使用 LP-CC2652RB 开发板时、似乎无法配对任何器件。 我曾尝试使用另一个 LP 和定制硬件、但都不起作用。 在控制台使用 putty 时、我可以看到配对倒计时开始、但似乎没有设备可以连接。 我已经尝试了自定义固件和 TI 提供的示例项目。 我已经为终端器件尝试了定制硬件和其他 LP、但同样无法正常工作。 我的固件和 TI 提供的示例都适用于 Sonoff 和 UZG 协调器、因此我认为终端器件可能没有问题。 我无法监听流量以获取进一步的调试信息。 这会让我回答我的问题:
- 导致此问题的原因可能是什么?如何让器件与在 LP 上运行的协调器配对?
- 如果我成功地让他们配对、我如何能够长时间监控流量? 设备可能会在首次配对几天或几周后断开连接、因此我可能不得不使用其他的调试方法、而不是流量监听。
我使用 SDK 6.20版构建了定制传感器、从未如此稳定。 将我的代码移植到最新的 SDK 版本以及从基于 Eclipse 的 CCS 切换到 Theia 是否有好处? 假设断开连接不是由代码中的主要隐藏缺陷引起的、我是否应该期望在使用最新的 SDK 版本时获得更高的稳定性?