This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:IIC SSD1306 LCD 可以在 CC2530上工作?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1453149/cc2530-the-iic-ssd1306-lcd-can-work-on-cc2530

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: TIMAC

工具与软件:

我想在 CC2530上使用 IIC SSD1306 LCD。

Arduino 的使用非常简单、但我不知道如何在 CC2530上使用。

我已在 TIMAC 上使用 CC2530 IIC。 如何获取 适用于 CC2530的 SSD1306库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edan:

    TI 不为 CC2530提供 SSD1306库、因此除非已经在线提供社区项目、否则您需要使用 SSD1306数据表的 MCU I2C 接口说明来生成您自己的库。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。 感谢您的快速回复。
    我总是感激你。
    我一定会回报你的。