This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:适用于 CC2652R 专有射频协议的跳频

Guru**** 2925940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1454052/cc2652r-frequency-hopping-for-cc2652r-proprietary-rf-protocol

器件型号:CC2652R

工具与软件:

团队成员、您好!

simplylilnk SDK 中有任何跳频算法吗?  或者是否有任何方法可以即时切换频率?

此致、

Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen R:

    我们可以使用 proprf"rfPacketErrorRate"示例(其在 SDK 中)在此处提供帮助。

    谢谢!
    Alex F