This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:。

Guru**** 2926230 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1451647/launchxl-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:数据包监听器CC2531EMK

工具与软件:

您好! CC1352P1-4是否可以是 ZigBee 网络中的协调器以及 CC2531EMK 使用数据包监听器跟踪其流量。 请帮助我如何使用这2个电路板来运行网络。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marieta:

    以下是 LAUNCHXL-CC1352P-4 ZC 固件 (选择正确的所需终端应用、包括可选的 ZNP)和 Z-Stack 数据包监听器解决方案的链接。  即使使用 CC2531EMK 监听器固件、数据包监听器1软件也不太可能 解密 Zigbee 3.0安全性。  因此、您应该考虑升级到数据包监听器2和 SimpleLink LP 监听器、或使用 Ubiqua。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我是新手、现在我只想启动一个具有1个协调器的 ZigBee 网络来充当信任中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Ryan 所说的那样、您可以运行 LAUNCHXL-CC1352P-4 ZC 固件的 zc_light 作为 其中一个 Launchpad 上的 Zigbee 协调器(信任中心)、并 在另一个 Launchpad 上作为 Zigbee 终端设备运行 zed_sw 以加入协调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!