This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CTS 和 RTS

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1456911/cc2538-cts-and-rts

器件型号:CC2538

工具与软件:

开奖记录

我想询问有关 CC2538上 CTS 和 RTS 的使用情况。

1.在 UART 代码之前、在代码中将引脚初始化并分配为 RTS 和 CTS 是否使得硬件流控工作正常、即它是否自动检查接收缓冲区?
2.我必须编写一个显式逻辑来检查缓冲区吗?  

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果已初始化并启用 RTS 和 CTS、则启用硬件流控制。 这将有助于确保只有在填充了发送器的 TX 缓冲器(FIFO)且接收器的 RX 缓冲器(FIFO)具有可用空间时才发送/接收数据。

    系统根据 TX FIFO 和 RX FIFO 的内容自动处理 RTS 和 CTS 信号。
    应用程序负责填充/使用 FIFO 数据、因此仍必须检查 FIFO 的状态(UART_FR_TXFF、UART_FR_RXFE )。

    谢谢!
    Toby