This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:所有版本的 Z-stack 中的数据单元碎片的危险错误

Guru**** 2890370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1458545/cc2652p-dangerous-bug-of-data-unit-fragmentation-in-all-version-of-z-stack

器件型号:CC2652P

工具与软件:

在"aps_frag.c"中的函数"APSF_TxNextFrame"中、 调用"APSDE_DataREQ"以发送 碎片数据单元、如果 "APSDE_DataREQ" 执行不成功、将会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aries:

    如果  APSDE_DataREQ 失败、则 APSF_TxNextFrame 将尝试相同的片段消息长达  APSC_MAX_FRAME_RETRIES 次数、如果超过此值 、则返回 AF_DATA_CONFIRMATE_CMD 并显示 ZMacNoACK 状态、同时 释放 APSF_TxObj_t 结构存储器。

    如果观察到错误行为、请使用监听器日志和调试观察结果来证明这一点。

    此致、
    Ryan